This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HV:在OS-39处,接线盒到外壳的热阻

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117HV, LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097124/lm117hv-junction-to-case-thermal-resistance-at-to-39

零件号:LM117HV
在“线程: LM117”中讨论的其他部件

大家好,

你好! 我们需要您在此处确认。  

正如我从客户处注意到的,比较LM117调节器系列的一些数据表,多年来大多数型号的热阻规格都发生了变化,但在"高压"版本LM117HV上却没有变化。

他们特别关注的是在OM-39壳体(PFM金属CAN封装)中的LM117HVH版本。

您能否确认   ,LM117HVH版本的接点到外壳热阻通常为12°C/W,如2015 年9月修订的数据表中所述(请参阅随附的屏幕截图)? 或者,转录中可能存在错误?

提前感谢您的澄清!

 

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

             我将要求热建模团队再次生成这些数字。 但这可能需要长达两周的时间。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

             热建模团队的队列已备份。 他们希望在本周结束前向我提供这些数字。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

              请在下面找到此设备版本(LM117HV)的更新散热编号:

    Theta JA-High K (标准数据表值) 61.1
    Result - Theta JC,TOP (标准数据表值) 22.0
    Result - Theta JB (标准数据表值) 68.8
    结果- psi JT (标准数据表值) 19.6
    结果- psi JB (标准数据表值) 51.6
    Result-Theta JC,Bottom (标准数据表值) 9.4

    谢谢!

    此致,

    Srikanth