This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:关于LM3481的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100192/lm3481-question-about-lm3481

部件号:LM3481
主题:LM2.5118万中讨论的其他部件,

您好:

 现在有两个关于LM2.5118万 + LM3481的问题,

1、Bcuk升压转换器,输出不稳定,12V直流。 当输入为12V直流且无负载时,输出仅为9V直流

2、回扫效率仅为60%。 当输入为12VDC,输出为48VDC时,悬挂0.6A的负载

LM2.5118万 已被另一线程询问!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    感谢您通过e2e联系我们。

    很遗憾,我看不到您添加的图片(我只能看到三个符号,而不能看到实际内容)。

    请使用插入-图像/视频/文件功能。

    我需要尽可能多的详细信息:原理图,部件的确切部件号(变压器,FET,二极管等),输入和输出电压/电流等

    理想情况下,主电感器/变压器电流的屏幕截图会很有帮助。

    谢谢!

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harry您好:

    这是项目原理图,我将让客户提供 输入和输出电压/电流,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到有关输入和输出电压/电流的信息,也没有听到两周的反馈,因此我现在要关闭此线程。