This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5505万:通过BQ2.5505万为超级电容器充电

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104372/bq25505-charge-supercapacitor-through-bq25505

部件号:BQ2.5505万
主题中讨论的其他部件: BQ2.557万

大家好,支持团队

我的客户有以下问题:

我使用3个太阳能面板,断路电压为2V,并联短路电流为69μA μ A,通过BQ2.5505万为0.1f 5.5V超级电容器充电。
我在400lux下充电1小时,超电压仅为322mV。
我的输入电压始终在340mV左右。 这样充电是否正常?

非常感谢。

此致,
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuki,您好!

    您的太阳能电池板无法提供足够的功率使充电器脱离冷启动,这可能是由于SuperCap的高泄漏电流造成的。  对于您的面板,我建议更换为BQ2.557万,然后通过降压转换器(VOUT)为超大电容充电。

    此致,

    Jeff