This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在高频应用过程中电压下降

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050, LMG3422R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104387/drop-of-vneg-during-high-frequency-application

部件号:LMG3410R050
主题中讨论的其它部件: LMG3422R050

你好,我有问题  m关于LMG3410R050。 由于Vneg电压降至UVLO以下,GAN FET检测到故障状态(请参阅图中的红色信号:VNEG /蓝色信号:故障检测)。 只有当摆动频率约为1MHz时才会发生这种情况,而在应用节点中,信息是"用于MHz应用",我预计这对于低于100V的低电压不会是问题。 所有其他电压均为恒定电压。

在脉冲应用中,我只需要这些低于500毫秒的高频,所以我的问题是,是否有办法稳定到电压,以便在短时间内驱动这些频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    正如您在我们的第2代设备的这些图中所看到的,50V时的工作负载与400V极为相似。 但是,两者都不能达到0伏的切换频率。 我认为这些脉冲对于正是这种器件的MHz操作来说太长了。 我建议您查看我们的LMG3422R050设备,它非常能够处理MHz切换。  

    谢谢!

    诺亚