This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:同步整流-反向电压保护

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103891/tps2373-4evm-758-synchronous-rectification---reverse-voltage-protection

部件号:TPS2373-4EVM-758
尊敬的先生:
  • 我对正向转换器中基于晶体管的同步整流有问题。 当客户将墙上适配器连接到目标板时,我们板的反向电压已损坏同步FET。
  • 如何保护MOSFET免受反向电压影响? 是否有解决方案?
  • 请您指导我如何解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    是的,这是同步整流的一个众所周知的问题。 需要特别注意保护FET。 我建议使用 Power MUX  

    查看我们 的高级ORing选项

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michael先生:

    当客户将壁装适配器连接到我们的主板时,我有一个想法,就是使用齐纳二极管(下图中)关闭MOSFET。 我在主板上安装了此电路,但它不工作。 意味着,对齐纳二极管提出争议,如果应用了反向电压(在12V板上测试),则会在FET上产生短路。
    我已附上用于  此保护的电路图供您参考。
    客户将使用PSE或壁式适配器,他们绝不会同时连接两个电源。 因此,如果它由PSE供电,则变压器上的最小反射电压为25V,这足以在前进模式下驱动栅极。 我已将外部14V zener (我在图中提到)连接到NPN晶体管基座端子。 当客户连接+12V墙上适配器(反向模式)时,MOSFET不应打开。 但此电路未按预期工作。
    请您指导我如何解决此问题。
    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我不能评论您个人设计的电路,但我建议您使用功率mux,或者您是否可以在输出上使用阻塞二极管? 6.8uH电感器输出上的二极管是否能阻止12V适配器?

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)