This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.299万:最大CT电压值,特定于应用

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104459/tps22990-max-ct-voltage-value-application-specific

部件号:TPS2.299万

您好,

我有一个应用程序,我们正在使用一些TPS2.299万负载开关用于不同的电源轨,但不会高于3.3 VIN,具有5V偏置。  在数据表上,除了最大额定值之外,它还说明了以下有关CT引脚的信息:

9.3.2“可调上升时间TPS2.299万具有用于浪涌电流控制的可控制上升时间。 CT引脚上的电容器接地可调节上升时间。 如果CT上没有任何电容器,则上升时间为最短,以实现最快定时。 CT引脚上的电压可高达15 V;因此CT电容器的最小额定电压必须为25 V,才能获得最佳性能…”

我们已经进行了一些实验室测量,并观察到CT引脚(用于3.3Vin和5V偏压)处于~8.2V水平。  我们怀疑上述15V电压仅在设备处于5.5V输出和10A负载的最大条件下时才可见。  您能否向我们提供信息,以确保我们在温度范围内的详细应用中可以看到什么?

 谢谢!

Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josue,

    CT引脚上的电压可能因 各种损耗, 温度和负载条件而异。  但是,您绝不能看到CT引脚上的电压高于 VBIAS上的电压的3倍。  如果VBIAS设置为5V,则最大CT引脚电压将为15V。  CT引脚由外部电容器控制,外部电容器通过需要高电压的设备内的内部充电泵进行充电。  

    我们建议使用25V电压以避免降低额定值。 它独立 于负载电流/电源电压。


    Timothy Logan
    应用程序管理器-电源开关