This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7216万:BQ7.7216万断线操作

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103746/bq77216-bq77216-open-wire-operation

部件号:BQ7.7216万

您好,

我想将BQ772.1602万与另一个电路(电压测量)结合使用。
对于每个输入,此电压测量电路相当于连接到VSS的500K电阻器。

如果导线开路,Vx输入将被下拉至VSS。 因此,其电压将降至VSS。

我想知道BQ772.1602万是否设计用于处理此类操作? 它是否会触发故障?
(如BQ7.7216万 SFFS093A表4.2中的功能安全信息所述)

因为引脚电压VN可能等于VSS。 电压差(VN-VN-1)可能是非常严重的负值。
例如,如果是16节电池,4.2V时,V16开路,V16-V15=0-15*4.2=-63V。
为了避免这种情况(主要用于电压测量电路),我们希望添加肖特基二极管,将电压差(VN-VN-1)限制为-0.3V。

这是个好主意吗? BQ772.1602万是否会触发故障?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,将触发欠压故障。 即使没有您描述的电路,BQ7.7216万断线检测也会按照数据表的"断线故障检测"部分所述,缓慢地将VN电压拉至地电位。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    500K下拉电阻器正常。 将触发故障 (断线故障?)

    但是 ,如果我想将电压限制为-0.3V (à μ s肖特基), 是否也会触发故障?

    如果 我了解数据表,则开路故障触发器大约为-0.2V。

    使用肖特基二极管时,电压将约为-0.2至-0.3V (低电流和 高温度)。

    电压非常接近。  是否存在无法触发故障的风险?

    我是否应该使用二极管(-0.6V)?  

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    正确的是,断路故障触发器大约为-0.2V。 应触发断线故障,但它可能已关闭,因此如果电压非常接近-0.2V,则可能不会触发。 但欠压故障将被触发,因此如果您正在控制保险丝,这可能是正常的。 还是使用FET?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    我的问题是,如果电压低于"UV检测禁用阈值"(500mV)且高于"OW检测阈值"(-200mV),则会禁用低压故障,因此不报告故障。

     这就是为什么我想使用二极管(0.6V),而不是肖特基二极管(0.3V)

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    如数据表所述,查找故障的OW比较器未指定最小或最大限值,而仅指定典型值-200mV。 在这种情况下,最好使用-600mV的二极管进行过驱动,以确保发生故障,而不是在您需要的情况下使用曲棍球二极管。  

    最佳,