请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2.594万-Q1 尊敬的团队:
1.当负载电流分别为100mA和18mA时,我们的设备能否正常工作? 如果可以, 当前的采样精度是多少? 解决方案是什么?
2.我们的器件引脚能否在1小时内承受18V电压, 在1分钟内承受26.5V 电压而不会损坏?
此致,谢谢!
雪利酒
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
1.当负载电流分别为100mA和18mA时,我们的设备能否正常工作? 如果可以, 当前的采样精度是多少? 解决方案是什么?
2.我们的器件引脚能否在1小时内承受18V电压, 在1分钟内承受26.5V 电压而不会损坏?
此致,谢谢!
雪利酒