This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2.8025万:和UC2825结构图

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103934/uc28025-and-uc2825-block-diagram

部件号:UC2.8025万
Thread: UC2825中讨论的其他部件

你(们)好

4年前提出的一个问题得到了回答。 但最后一个问题(六个)在那篇文章中没有得到回答。 所以我再次附上这个问题。 我希望此帖子中包含PDF。

e2e.ti.com/.../UC2825-vs-UC28025-block-diagram.pdf</s>2.8025万

此致
Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将PDF文件放到该字段中似乎是有效的。

    在UC2825上,信号是禁止信号,而在UC2.8025万上,信号是Vref,这似乎有点奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas,

    这两份数据表似乎在不同的时间进行了修订。 UC2.8025万修订历史记录没有提到结构图的更改,UC2825数据表也没有显示修订历史记录,所以我不知道为什么结构图不同-自数据表首次发布以来,差异可能已经存在? 但是,如果我注意到您在红色方框中捕获到的电路块,它们会略有不同,但功能相同。 在这两种情况下 ,VREF和VCC良好(UVLO)阈值都被监控,并用作双输入与非门的输入。 两种情况下的控制信号都是此NAND门的输出,显示为"输出抑制"。 当VREF和VCC良好均为 1时,NAND给出0,并且只要Ilim/SD<1.4V,控制器就处于活动状态。 如果 VREF或 VCC正常 为0, 输出抑制为1 , SS被拉低,则禁用控制器。

    唯一令我烦恼的功能块是UC2825方框图上的缺失或门。 我在下面用红色显示它的位置。

    此致,

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将上面的图片(pdf)粘贴在这里的论坛上,这是4年前的一个问题。 我看到新的数据表具有您提到的OR门。