This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2662:+5V至+15V和-15V

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103129/lm2662-5v-to-15v-and--15v

部件号:LM2662

您好,  

我正在尝试在这个充电泵的帮助下提供一个运算放大器。 我已关注数据表第14页。 不幸的是,我不知道我应该为单个电容器提供哪些容量。

是否有人将此部件用作电压三进样器,并能帮我吗?  

谢谢!

此致

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Florian:

    需要多少电流? 所需电容器的大小直接取决于负载电流。

    此致,
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brigitte:

    非常感谢您的回复!

    不需要太多电流。 每个充油泵大约20mA (15V和-15V)。

    此致,

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Florian:

    非常感谢您提供此信息。 一般来说,我建议使用带充电泵的陶瓷电容器,因为它们的电阻最低。 但请记住,陶瓷电容器在连接到直流电压时会失去电容。 它们可能会松动50%或更多电容,具体取决于您正在使用的电容器。 建议使用X5R或X7R。

    您可以使用数据表中给出的公式2计算必要的输出电容。 当您使用陶瓷盖时,您甚至可以移除ESR部分,因为该值可忽略不计。 因此,根据您想要的输出波纹和使用的频率,您可以找到输出电容器的值。 例如,50mV纹波,20mA负载和150kHz切换频率的计算得出约2.7uF的计算值。

    我建议在输入和输出上使用10uF陶瓷帽,并在2.2uF或1uF范围内使用飞帽。

    此致,
    布里吉特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!  

    非常感谢!

    此致,

    Florian