This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.9733万EVM:TPS7.9733万

Guru**** 2639995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103639/tps79733evm-tps79733

部件号:TPS7.9733万EVM

大家好,

在REF和DC Out of Network Analyzer中必须设置输出的阈值和范围。

我们拥有MT1100 Anriistu的网络主机。

我们是否可以使用此功能并对LDO执行PSRR测试?

请确认相同。

谢谢,此致,

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harish,  

    根据您的负载和输入电压,您可以将mVpp设置为尽可能小,以便:
    1.在 输入和上看到

    2.不要将LDO置于压降状态

    我们根据  在连接负载的情况下在输入上看到的信号来选择输入信号和参考电压。  

    最佳,

    Juliette  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette,您好!

    你好,

    噪声注入级别 我们可以遵循的扫描范围是多少(在网络分析器中需要遵循任何建议的设置)。 我们相信放大器电路中将会出现插入损耗。我们是否还需要考虑这一点?

    谢谢,此致,

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harish,

    输入端的100mVpp信号通常是我们测试的信号。  

    最佳,

    Juliette