This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6984:规格检查

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6984, TLC6983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104284/tlc6984-spec-check

部件号:TLC6984
主题中讨论的其他部件: TLC6983

你(们)好  

客户有以下问题

1. TLC6984与TLC6983有何区别?

2.在规格上写有两个电压Vcc / VRGB。 这两个电压能否连接到相同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    TLC6983和TLC6984之间有两个主要区别。

    1. TLC6983支持2个驱动32*32 RGB矩阵的可堆叠设备,TLC6984支持最多4个驱动64*64 RGB矩阵的可堆叠设备。
    2. 是的,没问题。 由于R/G/B LED正向电压之间存在差异,单独的VCC,VR,VG和VB将有助于降低功耗。  

    最棒的!

    徐先生