This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:模式设置

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103991/tps2663-mode-setting

部件号:TPS2663

大家好,

一个简短的问题,我可以在IC工作时更改模式设置吗? 或者,开机时模式将被固定,然后无法更改?

例如,启动过程中的MODE=GND,然后在启动后更改为MODE=OPEN,这是否可行?

最佳,
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Zeming:

    请告诉我在操作中更改模式设置的目的。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    计划使用TPS2.6631万,2x脉冲电流功能,以避免在启动过程中出现OCP,启动时的浪涌电流将大于10A。

    但没有TPS2.6631万样本库存,因此将使用TPS2.663万,但TPS2.663万没有2x脉冲功能, 因此我们想知道是否可以使用自动重试来确保启动,然后转向闩锁。

    最佳,

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Zeming:

    在启动过程中,TPS2663的所有型号仅支持1x电流限制。  只有在稳定状态下,TPS2.6631万 才支持2x过载电流。 因此,TPS2.663万 也应该起作用。 我建议测试 TPS2.663万 ,而不是在模式引脚周围添加附加组件

    此致,

    Rakesh