This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.54万:PIN芯片上的外部电源启用

Guru**** 2552160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103544/tps65400-external-supply-on-pin-chip-enable

部件号:TPS6.54万

您好,

我想从外部打开TPS6.54万。 所以我发现PIN CE (芯片启用)可以完成这项工作。

我的想法是将比较器的输出直接连接到引脚CE。 这样,我可以在比较器关闭时使引脚CE短路,并在比较器打开时释放引脚CE。 我的比较器是一个推拉比较器。

然而,在数据表中,您会说“不推荐使用推挽式输出驱动”,但为什么? 原因比较器的输出电压约为3V,因此低于引脚的最大额定电压(最大值为7V)。

如果我无法将此比较器直接连接到引脚,我可以使用哪条电路来正确控制芯片? 我曾考虑使用双极晶体管,但漏电收集器电流可能会干扰引脚CE (2uA)的源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用ENSW引脚。  

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答,但仍不清楚。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/110.0174万/tps65400-power-sequencing-without-i2c</s>6.54万

    在本主题中,您说我们可以使用连接到ENSW上VIN的电阻分压器。 我的问题是,我是否可以使用针CE上的电阻分压器来保持芯片关闭,直到VIN达到阈值?

    将比较器的输出用作引脚CE的电压触发器(3V)是不是一个好主意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    建议不要将CE与推拉式结构连接。 因为它具有内部上拉源。

    所以我建议使用ENSW引脚。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正常,但ENSW引脚 也有内部上拉源。 这些引脚上也没有推挽式结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我需要进一步解释,您没有回答我的所有问题。

    --我是否可以使用针CE上的电阻分压器来保持芯片关闭,直到VIN达到阈值? 还是仅在ENSW引脚上?

    Yannick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.我仔细检查过。 驱动CE和ENSW并不一定要使用排卸阀。 3V推挽式是 可行的。

    2.当然,只需小心使用适当的分压器,避免CE电压超过7V。 你也可以用齐纳二极管来保护。

    Shuai