This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1032万:电池电量不足指示灯在设计值之前亮起

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101821/tps61032-low-battery-indicator-lights-lights-up-before-the-design-value

部件号:TPS6.1032万

您好,TI:  

我已使用TPS6.1032万发出电池电量不足指示灯。但随着电池电量耗尽,指示灯似乎亮起。 当前电压为2.5V,设计值为2V,低电量指示灯处于激活状态(低电量但处于激活状态)。  

可能是在低电压下激活的红灯,低电池电量灯部件号为: KT-0603R。  

您能帮我解决这个问题吗?  

谢谢!  
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    当VBAT=2.5V且红色LED轻微打开时,LBO电压值是多少?

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bryce,  

    当VBAT = 2.35V时,LBO电压为2.13V。  

    在正向测量LED上的电压时,我得到的电压为-0.83V。  

    如果有用,我将此LED用于我的应用程序: KT-0603R。  

    谢谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我发现LED的正向电压为1.9V-2.5V,您是如何测量-0.83V正向电压的?

    您是否看到了新LED的相同现象?

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryce,  

    我测量LED上的电压,但LED仍处于轻度打开状态。  

    它是从 LED的正极侧(V_Battery)到LBO (LED的负极侧)的电压。

    我的设备已连接到电池,我通过 连接板GND测量了VBAT和LBO电压。  

    我不知道为什么会发生这种情况,感谢您的帮助。  

    谢谢!
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    如果VBAT=2.35V,则LBO电压为2.13V是毫无意义的。 由于您测量到LED上的压降为0.83V,为什么LBO电压不等于2.35-0.83V=1.52V?

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bryce,  

    是的,我知道这很奇怪。  
    让我尝试使用新电池;  


    VBAT:2.95V

    LBO:2.47
    LED:-1V (VPAT至LBO为负极)。  

    我希望它在VBAT = 2V时工作,因为这3V至2V的放电电压范围是电池的线性区域。  

    此外,请告知芯片FB引脚的连接,如Nathan,如另一线所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我仍然对LED的压降感到困惑,理论上它应该是2.95V-2.47V=0.48V,但您测量的是1V。  

    当VBAT下降时,您能否采用Vout,LBO,VBAT的波形? 如果电压刻度设置足够小,则会更好。

    建议浮动TPS6.1032万的FB引脚。

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Brice,  

    当我更换电池时,问题消失了。 唯一令人感兴趣的波形是来自蓄电池(VBAT)的电压。  


    我不确定我是否应该对此采取行动。 请提供建议。 。  

    谢谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    Vbat的LED接通电压是否等于现在的理论值?  

    Vbat纹波的频率是多少? 振幅是多少?

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bryce,

    当 我使用可调节电源 时,LED指示灯现在以2.0V的电压亮起。 我的电池电量不足,无法进行测试。  

    纹波的振幅为.6V,不幸的是,我没有得到频率。 您会推荐我一个电容器来稳定VBAT吗? 如果是,请告知。

    谢谢

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    您是否看到输入电压纹波与可调电源?

    C1的零件号是多少? 考虑到陶瓷电容器的降额,您可以再添加22uF以查看情况是否更好。

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bryce,  

    C1部件号为 CL05A106MQ5NUNC。 22uF电容器应放置在何处 ?

    谢谢!  
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    当V直流=2.5V时,电容的影响似乎只有50%。

    建议在 靠近VABT引脚的位置放置0.1uF,在靠近0.1uF的位置放置22uF。

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bryce,  

    感谢您提供有关有效电容的信息。  

    我是否应该将其放在VBAT和GND之间,如下图所示?  

    谢谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    您可以将它们放置在标记的位置。 在版式上,您可以按照前一篇文章中的建议放置它们。

    此致,

    布莱斯