This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.48万:有关引脚功能的问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103853/bq24800-question-about-pin-functions

部件号:BQ2.48万
主题中讨论的其他部件:BQ2.571万

请回答以下问题

1)客户知道BQ2.571万有 充电指示灯(CHRG_OK),但BQ2.48万上似乎没有充电指示。BQ2.48万是否仅具有放电(VIDCHG)?

2) BST_STAT (16pin),告诉我如何使用此引脚。因为它可以通过I2C检查0x37H[1]。

3)  BATPRES阈值的电压。无法在数据表中找到。  

此致,纽约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,纽约,

    ACOK可用于检测是否存在有效的适配器。  

    BST_STAT是一种低电流开路有效输出,用于混合动力升压模式指示。 当IC在混合动力助力模式或仅限蓄电池的助力模式下工作时,它被拉低。 否则,将被拉高。 将一个10 kΩ 上拉电阻器从BST_STAT引脚连接到上拉电源导轨。

    BATPRES是一个逻辑引脚。 3.3V应该正常。

    谢谢!