This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.2675万:如何绕过LM2.2675万电脑控制器

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104152/lm22675-how-can-i-bypass-lm22675-regulator

部件号:LM2.2675万

以下是LM2.2675万MR-5.0开关调节器的示意图。

为了进行测试,我想通过从外部电源输入5V电压来绕过调节器。  假设12伏电源被连接到VIN (针脚7)的5伏电源替换,并且LM2.2675万针脚7与FB针脚4之间添加了跳线,此连接是否会损坏LM2.2675万或导致不必要的操作?

由于散热垫位于底部,我没有拆卸调节器的工具。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以将5V连接到调节器的输入端,并将输入端短接到输出端。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Frank,我将5V连接到输入端,并对输入端和输出端短路,没有问题。