This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:寻求TLV803M设计审查和建议

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103737/tlv803-asking-for-tlv803m-design-review-and-suggestions

部件号:TLV803

大家好,

客户为其项目设计了TLV803M。

但是,客户遇到了中国和Tailand不同制造商侧不同重置电压的问题。


您是否可以帮助查看 原理图并查看此原理图的任何问题?

以下是示意图。  

e2e.ti.com/.../tlv803m.zip

我发现一件事是没有上拉电阻器。 一个引脚连接到标量GPIO (音频-SD PIN),而内标量是推拉结构。

这会影响TLV803M重置引脚输出行为吗?

用于中国芯片的VDD (CH1)和RESET (CH2)针的波形

 

泰国芯片的VDD (CH1)和RESET (CH2)针的波形

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    感谢您的提问,我很乐意为您提供帮助。  我所见的相关部分是,在U401 R420中有一个10Kohm上拉,在U601 R628中有一个10Kohm下拉,这将导致分压器。  

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    R420未安装。PCB上只有R628。  

    请您告知我们您对此问题的意见吗?

    感谢您的帮助!

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    TLV803是漏极开路有源低电压器件,据说应该安装R420而不是R628,因为nReset需要上拉。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    由于我们将通过电子邮件继续此问题,您是否可以关闭此E2E线程?

    杰西