This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.3852万A-Q1:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104134/tps653852a-q1-searching-ti-solution

部件号:TPS65.3852万A-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS65.033万TPS6.5262万TPS6.5811万

大家好,

我们可以采用TI产品的新产品!

我们是否有符合规格的解决方案? Thx

 

PMIC 规格

1.

VIN

4V~30V (最大输入电压最小可接受17V)

输出电压(3 ~4通道(LVBUCK)+LDO)

VO1:3.3V (300mA)

氧气:1.8V(600mA)

VO3:1.2V (>=1A)

LVO:2.9V (300mA)

3.

固定开关频率

2.1MHz

4.

电源正常功能

需求

5.

过电流保护

需求

6.

输出电压功率顺序可以调整

需求

7.

工作温度

-40~125℃

8.

软件包

≦4x4mm