This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS65086x:TPS650861,TPS6508641:降压控制器外部反馈设置

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104194/faq-tps65086x-tps650861-tps6508641-buck-controller-external-feedback-set-up

部件号:TPS650861

此线程适用于TPS65086x器件,特别是与 BUCK1相关的TPS650861和TPS650.8641器件。

TPS650861 PMIC有三个降压控制器:BUCK1,Buck2和BUCK6。 每个控制器都有一个外部反馈输入引脚(FBVOUTx),该引脚应连接到输出电容器的正极端子以进行调节。 或者,反馈线可以连接到输出负载附近,以确保目标设备所看到的电压处于所需水平。

在大多数情况下,对于每个降压控制器FBVOUTx线路,只应考虑添加RC滤波器。 反馈网络 需要从 OTP 设置中编程的降压输出接收相同的电压。 任何在  进入FBVOUTx引脚的过程中显著改变降压输出电压的外部组件都将 中断  输出调节。

BUCK1 可选择在固定5V输出模式下工作。 为BUCK1固定5V输出(OTP发生器中的EXT FB选项)编程TPS65.0861时,FBVOUT1线路将需要额外的电阻分路器网络以确保正确的电压调节。 BUCK1是反馈线路上唯一应使用电阻分压器的控制器,因为它是唯一具有固定5V输出能力的电源轨。 请注意,TPS650.8641 PMIC已 默认将BUCK1编程 为固定5V输出。

启用固定5V设置后,如果没有电阻分压器,BUCK1将仅输出0.4V。 FBVOUT1引脚将使用此0.4V作为任何时候的调节参考。 为了使BUCK1输出5V,必须使用电阻分压器网络将所需的5V输出降至0.4V目标。 下面是TPS6.5086x EVM用户指南中的BUCK1示意图图片。 为了使BUCK1输出正确的5V电压,可以用294 kΩ 电阻器替换R24,并将R25填充为25.5kΩ 电阻器。 这将为FBVOUT1引脚提供必要的压降,以从所需的5V输出中看到0.4V。 使用此网络后,BUCK1应在启用导轨后自动升至5V (确切的电阻值可能因  您的设计需求而异)。

如果要从该固定5V输出更改BUCK1,则 应移除电阻分压器网络以支持正常调节条件。

TPS6.5086x EVM用户指南中的BUCK1原理图

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码