This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050 "自放电率"功能测试

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102262/bq4050-bq4050-selfdischarge-rate-function-test

部件号:BQ4050
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

你(们)好  

  • 我正在测试"SelfDischare"函数。 出现问题,"Ignore_SD"设置为0,"自放电率"为0.2%/天。电池组在室温下保留了一周,但SOC没有变化。  CEDV RC降低,此时我取消平滑功能, SOC将降低(降低为CEDV RC),为什么SOC在平滑功能下站立一周后保持不变。或者我应该如何使用"自放电" 来降低SOC (平滑)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵:

    为了禁用平滑功能,您在寄存器中具体更改了哪些内容? 应用中很可能不需要平滑,当启用平滑时,仪表会增加额外的电荷,因此RemCap在端接电压或充电端接时的SOC = 0%或100%(取决于平滑)。 它使用电压的斜率来确定要添加的电荷量。

    平滑可能会阻止RemCap,因为在静止时电压斜率基本上不存在,因此不允许电荷发生变化。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要的是电池组在“SMEN=1”的情况下长时间放置,SOC会随着我设置“自放电速率”而降低。  当前的测试现象是,当SMEN=1  ignore_SD=0时,RC和SOC均不下降(但CEDV RC会下降)。  仅当SMEN=0时RC和SOC下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵:

    平滑可能会阻止我在上面提到的SOC发生变化。

    您是否可以使用EV2400和BQStudio共享注册仪表板的屏幕截图? 您能否在测试期间查看平滑是否处于活动状态?

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMEN=1,IGNORE_SD=0您好,Keller,ñ o

    如BQStudio屏幕截图所示,平滑功能处于活动状态。如果我需要同时使用“平滑”和“自放电” , 我该怎么办?  

    BATT表示 我们可以重置该位ignore_SD以使用两个功能,但实际测试没有。这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵:

    是否可以发送屏幕上记下的线程的链接?

    通过查看代码,我可以看到平滑将禁用自出院的可能方法。 您是否可以共享在测试期间捕获的日志,这些日志显示CEDV RC在启用平滑和禁用平滑时会降低。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Keller

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/82.648万/bq4050-soc</s>4050

    这是线程的链接

    e2e.ti.com/.../Selfdischarge_2D00_smooth.log

    这是“SMEN=1”的日志文件,您可以看到CEDV RC从4500下降到4541,但RC没有变化,(仍为4500)。

    e2e.ti.com/.../Selfdischarge_2D00_No_2D00_smooth.log

    但是当我设置“SMEN=0”时,RC将立即变为4541。   从日志文件中,我们可以看到RC和CEDV RC同时减少(4541-4532)4532)

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_05_2D00_24.gg.csvThis是我的gg文件

    祝你一切顺利,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵:

    仔细研究后,平滑功能似乎不会考虑自放电。 如果您想调整自放电,则应禁用平滑功能。 我将通过Batt更正另一个帖子以表明这一点。

    基本上,启用平滑后,我们使用不同的电荷累积寄存器(所有内部寄存器,不可见),该寄存器没有添加自放电。 启用平滑时,仪表切换至始终使用平滑累积值,以便有效地绕过自放电(这就是为什么您在日志中看到此行为,当平滑激活时,它将同步到CEDV RC, 当平滑被禁用时,SBS RC()会切换到其它累加寄存器,它会考虑自放电)。 这很可能是此固件规格的一部分,只是文档中没有很好地概述。

    此致,

    Wyatt Keller