This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5916万:开启TPS65.9163万RGZT

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103203/tps65916-powering-on-tps659163rgzt

部件号:TPS6.5916万
主题中讨论的其他部件:AM5706

大家好,我(计划使用  TPS65.9163万RGZT 为我的主板中的AM5706处理器供电。 我计划在没有电源开关的情况下使用它。 这意味着,一旦我给外部电源,主板就会开始工作。 我可以拉下PWRON信号,使其作为打开事件(始终存在)。 或者我可以利用POWERHOLD 引脚来实现这一点。 POWERHOLD信号的主要功能是什么,在数据表中不清楚。 OTP存储器中是否需要执行此操作。

此设置是否有任何可用的参考设计。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们应该能够在今天调查您的问题,并在明天之前获得您的回复。 对此延误深表歉意。


    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我期待你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS6.5916万用户指南AM570x第3节(修订版 a) 介绍了处理器和PMIC之间的不同连接,图2和图3专门介绍了POWERHOLD和PWRON的使用。 如果在您的示例中,在打开主板后使能信号始终可用,那么将此使能信号连接到POWERHOLD是实现您所尝试的操作的最简单方法。

    此致,

    Layne J