This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R2-device-FW:已设置ASCDL和ASCD

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103831/bq78350-r2-device-fw-ascdl-and-ascd-was-set

部件号:BQ7.835万-R2-device-FW
主题中讨论的其他部件:BQ7.835万BQ7.62万BQ7.694万BQ7.835万-R1A

尊敬的TI专家:

我使用BQ7.835万+BQ76940+BQ76200设计7.694万设计一7.62万一个11S2P系统,当我激活PCBA板时,通信正常,当我重置PCBA并让FET_EN启用时,充电和放电MOSFET打开,没有问题,当我为电池充电时,ASCDL和ASCD已设置。 无法充电。PCBA I关闭一些,然后再次激活,ASCDL和ASCD已清除,但无法清除。 我测量的PCBA不短。

附件为BQ7.835万 gg文件。

e2e.ti.com/.../ZEUS2022.0516万.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在gg文件中注意到ASCD设置为67mV,低于您的AOLD阈值设置(100mV)。 如果需要,您还可以调整ASCD锁扣限值和ASCD重置值。 BQ7.835万-R1A TRM的第3.6.2节详细介绍了ASCD功能如何工作。

    如果您的系统具有较大的浪涌电流,则在您首次启用FET时,它可能会触发ASCD。 BQ7.835万-R2固件还支持预放电功能。 您可以在R2 TRM附录 中阅读有关此内容的更多信息:https://www.ti.com/lit/ug/sluubm6/sluubm6.pdf

    此致,

    马特