This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.153万-Q1:、ROL和RNMOS系列

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101273/ucc21530-q1-roh-rol-and-rnmos-range

部件号:UCC2.153万-Q1

尊敬的团队:

我们在数据表中列出了ROR/5R、ROL /0.55R和RNMOS/1.47R的典型值。 请告诉我最小值和最大值是多少?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sherry:

    感谢您联系我们!   我们的专家目前正在外出。  他们应该在下周初回复您。

    感谢您的耐心等待!

    亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    是否有任何更新?

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    我们不能描述最小/最大ROL,ROR和RNMOS值的特性。 请您帮助我们了解客户为何关注这些价值观。 我或许能够解决导致这一问题的基本关切。 如果我们需要找到这些值,则需要一些时间才能从模拟中获得这些值。 如果存在输出电流问题,则外部栅极电阻承担大部分散热,是限制源/汇电流的主要因素。 请告诉我您的问题的背景,以便我提供更多帮助。

    此致,

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krystian,

    我的客户想要评估驱动器环路偏差对驱动器的影响。

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:  

    我给你发了一封电子邮件。

    此致,

    Krystian