This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4361万-Q1:输出短路电流

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103605/tps54361-q1-output-short-circuit-current

部件号:TPS5.4361万-Q1

您好,

我 Ω TPS5.4361万-Q1电源电路的输出电流在输出对GND短路时将会降低,因为TPS5.4361万-Q1的切换频率折回功能,但是当负载理想为0 µ A时,输出短路电流会有多小?

当发生短路事件时,我猜开关频率降低到八分之一(1/8),占空比降低到最小接通时间,但换 言之,输出短路电流可以达到多少?

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    该数据表指出,该器件将达到最大电流限制值,然后通过打开低侧FET缓慢释放电感器电流。

    EC表中列出了此电流限制的值:

    对于此设备,最大值可能为6.8A。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    数据表在第21页上暗示,在达到电流限制阈值后,输出电流会降低。 我的问题是当输出电压被强制为0 V (0 Ω)时,输出电流会有多小。

    您的答案是否意味着输出电流将继续达到电流限制阈值,直至消除短路事件的原因?

    此致,
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    输出电流将达到设备指定的电流限制。 然后低侧FET将打开,电感器中的电流将缓慢下降。 然后,高侧FET将再次打开,电感器中的电流将增加(如果最小接通时间过长,则可能会超过峰值电流限制)。

    基本上,在每个周期达到电流限制之前,设备将不断尝试提供尽可能多的电流。 这是DS:

    '在输出电压过低的过流条件下,误差信号放大器通过驱动COMP引脚过高来增加开关电流。 误差信号放大器的输出在内部夹紧,以设置峰值开关电流限制。"第21页

    谢谢!

    Andrew