This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5085万MYEVAL:原始原理图和PCB文件请求

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102640/lm25085myeval-original-schematic-and-pcb-file-request

部件号:LM2.5085万MYEVAL
线程: LM6.146万中讨论的其它部件

大家好,

您是否拥有LM2.5085万MYEVAL的原始原理图和PCB文件? 客户请求此操作,并希望构建类似的主板。 谢谢。

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    我不确定我们是否有原始文件,因为这是一个较旧的控制器。 客户使用的是哪种PCB封装? 也许他们可以使用转换器(带有集成FET)代替,例如LM6.146万。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    请帮助我们在此处找到原始文件吗? 该套件为VSSOP(8)。

    最佳,

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    正如Tim所说,我们没有原始原理图和PCB设计文件,我们只会有诸如光化机和装配体等输出文件。

    顶部和底部图层工程图在AN-1905用户指南中进行了剪切,客户可以参考这些图像作为布局示例。

    希望这能有所帮助,

    奥兰多