This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50-R2记录充电电流在充电阶段显示-1~-18 mA

Guru**** 2615185 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103476/bq40z50-r2-bq40z50-r2-record-charge-current-appear--1--18-ma-in-the-charge-stage

部件号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他部件:EV2400BQSTUDIO

您好:

我是新用户。我首先想通过GPC工具获取化学ID。
我通过bqstudio,HW:EV2400记录数据。

e2e.ti.com/.../8662.config.txt

e2e.ti.com/.../6835.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

e2e.ti.com/.../ID_5F00_4_5F00_CHEM_5F00_ID.gg.csv

为什么我记录充电电流在充电阶段显示-1~-18 mA?

ElapedTime,电压,温度,电流
9535,4170,32.0,3.
9540,4170,31.9,-2
9545,4170,32.0,0
9550,4171,31.9,-7
9555,4170,32.0,6.
9560,4169,31.9,11
9565,4170,31.9,2
9570,4170,31.9,2
9575,4170,31.9,4170,0
9580,4169,32.1,-9
9585,4170,32.0,0
9590,4169,32.0,12
9595,4170,32.0,4170,15
9600,4170,32.1,16
9605,4171,32.0,10
9610,4171,32.1,7
9615,4171,32.0,-4
9620,4170,32.1,7
9625,4171,32.0,13
9630,4170,32.1,7

这种情况是否正确?

GPC报告给出了正确答案。

e2e.ti.com/.../6443.GPC_5F00_report.txt

我担心硬件设备出现问题。

请帮帮我。

谢谢你

自动汽车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Autocar:

    在整个充电和放电周期中,似乎有很多噪音,您是使用EVM还是定制PCB? 看起来似乎有噪声进入库仑计数ADC,这可能是开关噪声或PCB上的其他耦合。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Wyatt Keller

    我使用我的PCB。

    e2e.ti.com/.../BQ40Z50_2D00_R2_5F00_Battery_5F00_Board_5F00_V1_5F00_1.pdf

    您能帮我解决这个问题吗?

    我将死区值3更改为5 mA

    为什么要改进它?

    它确实在改进它。

    如何解决我们的PCB问题?

    谢谢你

    自动汽车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hung:

    我看不到任何特别的事情会导致这种噪音来自共享的原理图和布局,可能来自充电器或其他干扰。 您是否能够使用电流探头测量电流,以查看充电器是否发出噪音,或者是否有其他原因导致噪音?

    死区仍将阻止报告小值,但仍将对其进行库仑计数,因此最好尽量减少噪音。

    此致,

    Wyatt Keller