This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116WG, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103571/lm5116-lm5116

部件号:LM5116

早上好

请您告诉我LM5116MH和WG版本之间的差异(除了130英镑的价格差异和不同的包装)。

数据表指出,WG监管机构适用于"恶劣"环境,没有对该术语进行真实解释。

请你告诉我

提前感谢

Roger Jefferies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roger

    LM5116WG基于LM5116,但热关闭是禁用的,它采用陶瓷而不是塑料封装。  

    在电气方面,除了热 关机之外没有区别。 在机械方面,  LM5116WG的引脚节距比LM5116宽,从而允许在 更高污染等级的情况下使用WG型号。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric。

    当你谈论"更高的卷积"时,你谈论的是电气卷积,即噪音

    此致

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roger  

    污染程度在行业标准和规范中定义。 例如,请检查IEC 6.2368万-1的爬电部分。 它说 污染程度是根据环境中存在的污染量进行的分类。

    —Eric Lee