This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.507万:数据表中有关CTRL脉冲计时的错误?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104018/bq25070-mistake-in-datasheet-regarding-ctrl-pulse-timing

部件号:BQ2.507万

尊敬的TI员工:

感谢您制作美味的薯条。 使用BQ2.507万时,我发现数据表中存在一个潜在错误。

去毛刺时间tCtrl_DGL在第12页(倒数第二)被错误地提到为50µs。

第4页上的表显示5ms,这似乎是正确的值(至少我没有成功地使产品使用50µs计时)

您能否在下一个数据表修订版中确认/更正此问题? 谢谢。

否则,我对该产品非常满意。

——Matthias

附注:另一位用户询问(线程现已锁定) bq2.507万在未连接电池的情况下的行为。 我已经测试过:该器件向一个小1µF Ω 电容输出约3.5V电压,并且能够为我的主板供电(我的情况下大约为10mA)

没有检查动态性能。 我假设这是一个有效的操作点,因为电池/电池电缆可能有缺陷,并且您仍希望产品在连接到充电器时正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthias,

    感谢您提供数据表拼写错误。 我们将进入并将此值更改为5毫秒。

    请参阅断开蓄电池时的操作,这是正确的行为。 在这种状态下,IC在连接适配器的情况下运行,并等待蓄电池重新连接至输出充电电流。

    谢谢,此致,

    杰克逊