This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.217万:EMC测试(IEC6.1967万)结果

Guru**** 2581025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103982/tps62170-emc-test-iec61967-result

部件号:TPS6.217万

尊敬的团队:  

TPS6.217万或TPS6.217万EVM是否有EMC测试结果(IEC6.1967万)?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nam:

    我们没有TPS6.217万EVM的EMI测试结果。 降压转换器的EMI性能与印刷电路板布局密切相关。 只要客户按照数据表中的布局示例将EMI生成降至最低,TPS6.217万就可以通过EMI。 并在系统中添加正确的EMI输入滤波器。

    希望这能有所帮助,

    谢谢!

    Nancy