This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:需要TPS2373-3RGW 12V POE设计文件

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103949/tps2373-tps2373-3rgw-12v-poe-design-files-required

部件号:TPS2373

您好,

我已将TPS2373-EVM758用于5V POE输出,但现在需要将其更改为12V。 您能否与输出12V的TPS2373-3RGW和UCC2897ARGPR共享Altium项目? 50W和70W都适合该项目。 我花了太多时间来设计5V输出,但不幸的是,将其更改为12V并不是我从论坛上的主题中所了解到的那么简单。

如果您将Altium设计文件发送给我,我将非常高兴并节省太多时间。

谨致问候,

Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请接受我的连接请求,我可以向您发送文件。 谢谢

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    非常感谢。 我正在等待您的消息。

    此致,

    Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成


    请将此线程标记为已解决。