This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:从TPS7A6633转换到TPS7B8133

Guru**** 2537350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104079/tps7b81-q1-converstion-from-tps7a6633-to-tps7b8133

部件号:TPS7B81-Q1

大家好,由于分配原因,我们的客户希望用8133替换6633。 是否可以根据所附的建议这样做?

-针脚CT处的电容器替换为0r电阻器

-由于固定电压版本,不需要电阻分压器

-拆下引脚PG处的电阻器

- TPS7B8133上的引脚6 GND未连接,无法在现有电路板布局上连接。

现在的问题是:是否真的需要将引脚6连接到GND才能正常工作? 是否有任何疑虑要保持开放?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josef,

    这是我们最近为纾缓一些供应问题而提出的建议。 如果可能,我们希望接地针脚6,但如果它无法连接到GND,则仍然可以。

    引脚6用于设备的编程,因此我们强烈建议将其接地,以避免在浮动引脚时出现任何可能来自EMI的问题。 但是,只要此引脚保持浮动或接地,只要它们可以将引脚上的EMI保持在最小值,该零件就会按预期工作。

    标记