This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:无线电源发射器与天线之间的最大距离是多少,以及如何根据最佳实践处理此问题

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102563/lmg1210-what-is-the-maximum-distance-between-a-wireless-power-transmitter-and-the-antenna-and-how-to-handle-this-with-best-practices

部件号:LMG1210

您好,

我们正在设计一个无线功率发射器,由于空间有限,我们需要将天线与发射器分离。 实际上,我们使用的是带有GAN FET至6.78Mhz MOSFET的"LMG1210"和调谐器电路。

我们需要有关如何远程管理天线的信息或指导,我们讨论的是10cm。 我们已经看到了天线电缆扭曲的设计,并且它们的距离很短。有有关此主题的信息,或者我们如何在设计中确保这对我们有效。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    图中的两个线圈设计用于在100kHz和200kHz之间工作的Qi发射器,不确定它们是否已测试为6.78MHz。  较大的一个是24uh,较小的一个是6uH,这看起来很高。  我在这个频率范围内看到的线圈的L值低得多,通常是PCB设计。

    很抱歉,TI没有设计无线电源设备以在此频率下运行,也没有支持此距离或频率的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答,图片仅供天线连接参考。


    我将继续查找有关天线的信息,频率为6.75Mhz,距离驾驶员也是如此。