主题中讨论的其他部件:BQ2.5792万
您好,
您能告诉我VBUS连接状态下的静态蓄电池电流吗?
客户正在使用EVM测量IQ。
在“VBUS=0V,VBAT=4.86V,充电停止状态”条件下,电压为17 μA。
这与数据表规格相符。
但是 ,在“VBUS=5.14V,VBAT=4.86V, 充电停止状态”的情况下,静态蓄电池电流增加。
实际测量值约为380 μA。
能否告诉我连接VBUS后静态蓄电池电流增加的原因?
请 告知如何 在VBUS连接的情况下缩小尺寸。

此致,
Yusuke