This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3881万:器件信道映射配置

Guru**** 2591180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100448/tps23881-device-channel-mapping-configuration

部件号:TPS2.3881万

您好,

我们遇到了另一个有关固件配置的问题。 对于端口映射设置,在物理RJ45端口2和端口4发现错误顺序。 它导致在SIFOS 802.3 AF测试期间无法检测到这两个RJ端口。

 

在我们的设置过程中,在启动PSE系统固件GUI时,为物理RJ45端口分配了两个逻辑通道。 然后,在“Port Config Summary View (端口配置摘要视图)”页面上检查订单是否正确。 检查物理RJ45端口2和端口4后,通道编号顺序错误。

 

请告知如何修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cheng,

    我认为这不是错误的配置。 端口2具有通道设备1的通道3&4,端口4具有设备1的通道7&8。 它是3和4还是4和3并不重要。 由于TPS2.3881万是IEEE802.3bt兼容设备,您应该运行IEEE802.3bt兼容性测试而不是IEEE802.3af测试,因为BTstandard在检测,分类和MPS等方面有不同的规格。如果您使用TPS2.3881万运行AF测试,则可能会出现故障。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    在我们的测试验证过程中,必须 测试AF和AT。 因此,请建议如何解决此问题。 谢谢。

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryant,

    这就是BT标准的性质,因为标准的规格不同。 任何符合BT的解决方案都不能通过AF或在sifos测试时通过。 BT不仅适用于高功率90W,类型3还适用于1类至6类。 根据EA认证要求,您应该在系统可以支持的最高功率级别运行兼容性测试。 虽然BT在检测,分类和MPS方面有不同的规格,但BT兼容系统仍可与AT和AF PD互操作,即使BT系统未通过AT和AF兼容性测试。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    我的问题是有关设置蓝牙和AD/AF差异的设备配置。

    我在端口配置时遇到问题,仅在端口2和端口4发生。 因此,我的问题是如何使订单正确,除非TI说这是一个工具限制。

    请帮助我们查看此问题并教我们如何更正订单。 谢谢。

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩特

    正如我所提到的,在我们配置PSE时,信道3,4和信道4,3的顺序不应该有任何区别。 我们只是将信道3,4设置为PSE寄存器中的4对端口。 在测试过程中,您是否发现该设置存在任何问题? 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    便士,

    如果通道顺序错误,则在执行AT和AF测试时,SIFOS无法检测到端口,如端口2和4。

    如果信道顺序正确,则可以成功测试,例如端口1和端口3。

    这就是为什么我要问如何更正信道顺序的原因。 问题是  在执行SIFOS AT&AF测试时无法检测到它。

    您能帮我们看看这个问题并告诉我们如何解决它吗?

    谢谢!

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryant,

    如我所述,TPS2.3881万无法通过AT和AF sifos测试,您应该使用BT sifos测试来运行符合性测试。  关于GUI,我可以咨询我们的GUI团队。  

    立即解决的解决方案应该是使用host命令来端口矩阵配置命令0x1F和0x21以正确的顺序配置端口矩阵。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    便士,

    谢谢。

    收到GUI团队的反馈后,请告诉我。 如果他们也能在EVB上重现此问题,请告知他们。

    我们已尝试更正主机的订单。  然后,可以在SIFOS AF测试过程中检测到它。  

    谢谢!

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩特

    我不在办公室,直到星期四。 请在本周结束之前收到我的回复。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    便士,

    此问题是否有任何更新?

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩特

    我实际上无法再现您的问题。  

    我使用与您相同的矩阵,我得到了正确的顺序。  您能否告诉我如何使用GUI获取错误的顺序,或者您是否使用host命令交换顺序? 在这种情况下,请使用host命令将其交换回并另存为默认值。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    便士,

    您使用的GUI版本是什么?

    我稍后会为您发布我们的程序。

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩特

    GUI版本为1.0.0。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    便士,

    我们在GUI 1.0.0和2.0.0上有相同的过程。 它只能在GUI 1.0.0上复制。

    步骤是:  

    1.加载以下配置文件。

    2.在2.配置上,将端口号从24扩展到48,然后在端口29-48中填写设备通道。 然后继续。

    3.在3.Review & Generate上,检查物理通道号。您将在端口2和端口4看到错误的顺序。

    请告诉我您的测试结果。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../24_5F00_PSE_5F00_Manager_5F00_v22.0308万_5F00_out_5F00_0520.txt</s>0520.

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩特

    GUI  1.0.0 不具有在一个端口中翻转端口映射的功能。 因此,它被添加到  2.0.0。

    我不确定 " 24_PSE_MANAGER v22.0308万_OUT_0520.txt"是0520.是如何生成的,但是如果您从mySecure文件夹加载我们的正式FW版本并进行系统级别更改,您应该不会看到此问题。 谢谢。

    此致,

    便士