This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:有关设计IT的一些问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388, TPS38, LM5019, MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103902/tps2388-some-questions-for-design-it

部件号:TPS2388
主题中讨论的其他部件: CSD1.9538万Q3ALM5019MSP430F5234

您好,Expert,

我们的客户正在考虑使用 TPS2388或TPS2388x进行PSE设计。

所以我有一些问题需要考虑。

请告诉我每个问题的相关信息。

1.我们的客户计划为每个端口配置802.3at (30W),共16个端口。

  因此,他们将考虑通过配置两个TPS2388或TPS2388x来设计16端口。

  例如,如果配置为16端口和30W,则PSE的总功率为480W。

  但是,客户不能进行480W的设计。

  如果设计为300W,是否有办法共享或控制每个端口的有限功率,或者是否有可以管理功率的指南或驱动程序?

  供您参考,客户使用的是Microchip (Microsemi),他们表示他们目前正以这种方式使用它。

2.如果它们设计为每端口30W,请推荐每个外设器件(LDO,MOSFET,隔离器,复位IC)。

  我是否需要重置IC?

  Ex) LDO = LM5019,MOSFET = CSD1.9538万Q3A,隔离器= ISO7241CDW,重置IC = TPS38.9001万DSER

3. 可编程端口功率限制不是端口关闭,但继续作为功率限制供电是否正确?

4.可编程PCUT和可编程ICUT有何区别?

  您推荐哪项功能?

5.我们的客户希望使用TPS2388,因为它的成本比其他产品低。

  但是,我想知道您推荐的关于8ch组件的部分是什么。

此致,

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    请看 TIDA-5.0026万-23882。2.3882万。 它是一个24端口(每个30W)系统,我们提供了全套系统FW (在MSP430F5234中),客户只需配置系统级别参数,例如端口总数,功率预算等。谢谢。

    此致,

    便士