This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1216万:原理图检查

Guru**** 2580075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095504/tps51216-schematic-check

部件号:TPS5.1216万

你(们)好

客户S3测试遇到输入S3和S5过高,

但1.2V,0.6V无输出。 S3下的VDDQ 1.2V不会切换,只有VTT 0.6V会切换,

输入:19V,测量DRAM测试,最大功耗VTT:0.55A VDDQ:3.0A

您是否可以帮助检查下面的TPS5.1216万示意图以及是否需要调整  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth,

    要明确一点,当S3和S5 (在设备针脚处)均为高电平时,VTT和VDDQ均为关闭,而S3为低电平时,VDDQ关闭且VTT打开? 例如,有时VTT会输出,但VDDQ始终关闭。如果这不是正确的理解,请纠正我。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在查看原理图,但平均而言,请测量S3和S5处的电压。 高电平应高于1.8V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我检查了原理图,它看起来不错。 是否对该主板进行了导通性检查? 有多少主板具有相同的行为?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复

    S3打开时,1.2V的凸波将达到大约1.5V,这可能触发OV保护以关闭输出,后续S5将为高电平或无输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在第一个示波器图片V5IN设备引脚12 (放大)中添加。 由于门荷电流峰值,它可能会下降。 这可能是此问题的根本原因。 也将电阻器R7515更换为0欧姆。 您可能需要添加栅极电阻器,以限制切换时间内来自V5IN的峰值电流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1信号是什么?

    我认为由于振铃,输出电压在通电时关闭。 需要添加5.1欧姆电阻器,与栅极驱动器串联,以降低边缘速度。

    此致