This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:PSE反向

Guru**** 2510765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103190/lm5156h-pse-flyback

部件号:LM5156H
主题中讨论的其他部件: PMP2.2764万LM5155LM5156

大家好

我们希望将LM5156H用于PSE反向。 您是否会推荐此设备?

如果可能,输入电压从12V至48V ->输出电压介于52V至56V之间

或在租用时,输入电压从24V至48V   ->输出电压介于52V至56V之间

最小功率50W可支持802.3bt类型3 5级,或如有可能,60W可支持类别6

我找到的最接近的TI参考设计是PMP2.2764万,区别是

-它使用LM5155

-它仅支持24V输入(是否可以将其更改为 支持48Vin?) 哪些组件需要更换?

-请提供所用变压器Coilcraft ZB1368-AL的数据表,此变压器是否可以支持我们的应用要求?

或者,您是否可以推荐支持我们应用的合适的现成变压器?  

此致,

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 让我在这里谈几点意见:  

    • 是的,对于此应用程序,您选择的设备是正常的
    • LM5155和LM5156引脚与引脚兼容,唯一不同的是LM5155有一个AGND引脚,而LM5156提供了启用DRSS (这是一项有助于降低EMI的功能)的可能性。
    • 您所连接的参考设计是一个非常好的起点,如果需要更高的输入电压,我们建议您检查电压盖,补偿和变压器的额定值。 Excel快速入门计算器是检查设计的所有参数的良好起点: https://www.ti.com/lit/zip/snvc240 
    • 我目前没有Coilcraft变压器的数据表,但Excel计算器也是选择变压器的第一步,因为它将建议电感,峰值电流和转速比。 您是否已经知道系统中的最大输出电流是多少?  

    如果您还有其他问题,请告知我们,我们很乐意为您提供帮助。  

    此致,
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elisabetta:

    通过电子邮件回复

    此致,

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在我们通过电子邮件跟进时,让我关闭此线程。

    此致,
    EM