This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:UCC2.807万DWR是否支持125C?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096614/ucc28070-can-ucc28070dwr-support-125c

部件号:UCC2.807万

在数据表封装信息中, UCC2.807万DWR的温度规格为-40-85C,而在 6.1绝对最大额定值中,它将Tj定义为-40-125C,而不考虑封装。 请您确认一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    感谢您对UCC2.807万的关注。

    我正在研究您关于DW包的温度范围的问题。 请给我几天的时间让我给您一个答案。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Aki,我会在得到答案后尽快通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aki,

    很抱歉,我知道已经过去几周了,但我一直无法 找到与数据表中的包装信息相矛盾的任何数据。 保守起见,我认为 DW封装数据表中的温度范围是准确的。  我将继续调查此事,但我想向您反馈我目前了解的情况。

    UCC2.807万和UCC2.807万A均采用 TSSOP封装。 SOIC封装中是否有特定的要求?

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    感谢您的关注。 客户根据以前的经验选择了第一版硬件中的SOIC,但我们可能会让他们在将来更改软件包。 温度问题非常混乱,所以客户仍在等待我们的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我同意温度范围令人困惑,很抱歉,我不能给您更好的答案。  TSSOP更容易获得,如果需要,UCC2.807万A可以替代UCC2.807万 (在TSSOP中)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki,

    一般而言,包装可承受125°C以上的温度。 数据表中的温度规范意味着设备性能在该范围内得到保证,该范围指的是IC。 这并不意味着该软件包只能在-40至85C的温度范围内工作。 TJ也指IC,而不是封装。

    话虽如此,根据数据表,客户应实施必要的热量管理,以确保IC温度在规格范围内,否则无法保证性能。  

    希望它能有所帮助。