This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.4624万:UCC2.4624万高电压(250V直流)应用

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102935/ucc24624-ucc24624-high-voltage-250vdc-application

部件号:UCC2.4624万

我们将设计来自半桥同步整流器的250V直流总线,但部件 UCC2.4624万只能使用最大230V,是否有其他方法可以在 该应用中与UCC2.4624万配合使用?

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5466.ucc24612-extension.pdf</s>2.4612万

    您好,Jason:

    附件中的图10显示了一种外部虚拟磁盘的方法,它也应该适合UCC2.6424万。

    希望这能回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    没有设计说明可以遵循,如果有,是否可以发布?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    遗憾的是,到目前为止,仍然不支持任何需要VDS extension for UCC2.4624万的应用程序。 因此,目前没有任何指令可以共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,谢谢。