主题中讨论的其他部件:SFRA
您好,
我正在将LM5170EVM用于太阳能应用。 我的功率需求是输入电压35 V输出电压40 V和输入电流2.2 A升压操作。 对于MPPT控制,我要从IOUT1感应电感器感应电流最小0.2 A。 评估板使用作为输入电压的电源和 作为开环输出负载的电阻器进行测试,没有基于模拟的外部电压回路补偿器,通道1启用引脚也关闭。 在上述情况下,输出电压将等于二极管正向电压下降时的输入电压。 同样,高侧MOSFET的主体二极管导电,因此电源处于恒定电流源。
在系统中使用注射电流时,同时监测范围内的IOUT1:
低于0 A -> IOUT1电压230 mV
0 A至0.55 A IOUT1电压230 mV
0.6 A IOUT1电压231 mV
0.7 A IOUT1电压235.7 mV
0.8 A IOUT1电压240 mV
是否有测量/计算0 A至0.55 A之间电流的方法?
谢谢你