This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.223万:瞬态时SW引脚的ABS最小值

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103842/tps62230-abs-min-value-of-sw-pin-at-the-time-of-transient

部件号:TPS6.223万

您好,支持团队,

对原问题的答复如下:
"因此,如果持续时间仅限于几纳秒,则低于-0.3V的SW引脚不应成为问题。"

瞬态期间ABS是否有定量值?
例如,如果小于10ns,则最高-2V没有问题。

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice-K:

    我们没有最小交流开关节点电压的确定值。 在数据表的图35和36中,您可以找到SW节点达到-2V的时间约为25ns。

    此致,

    瓦伦