This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62.8501万-Q1:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103777/tps628501-q1-searching-ti-solution

部件号:TPS62.8501万-Q1
主题:TPS62.8501万中讨论的其它部件

大家好,

客户正在搜索TI解决方案,这是一个很好的新功能

1.我们是否有一种产品可以与Richtek “RTQ2076”竞争?

2.我猜一个RTQ2076相当于TPS62.8501万 x2,对吗?

3.您是否可以与我共享camparison表以与我的客户共享,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    我相信RTQ2076 是具有3个降压输出和1个LDO的PMIC,而TPS62.8501万是一个简单的降压转换器。

    建议您联系PMIC PL以查看其是否具有兼容设备。

    谢谢!

    Stefano