This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.515万:该器件是否可以支持VGL (-10V)和VCOM (5.5V)?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103832/tps65150-could-the-device-support-vgl--10v-and-vcom-5-5v

部件号:TPS6.515万

您好,

作为主题,我检查了规格,看起来该设备可以支持VGL (-10V)和VCOM (5.5V),对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    是的,该设备可以支持您在POST中提到的VGL和VCOM电压。

    此致,

    辽卡