This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4336万A:TPS5.4336万A是否可以提供负电压?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103436/tps54336a-can-tps54336a-do-negative-voltage

部件号:TPS5.4336万A
主题中讨论的其他部件: TPS5.436万TPS5.4362万-Q1

大家好,

TPS5.436万的负电压电路图是否可用于TPS5.4336万A负电压的布线?
VIN:20~24V
输出电压:-15V/0.6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin

    TPS5.4336万A可以提供负输出,但由于 输入电压限制,它恐怕无法支持该应用。 该应用将具有-15V输出和24V最大输入,这意味着FET内部的电压应力为24+15=39V。 我建议您使用60V设备。 谢谢。

    巴西

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    TPS5.4362万-Q1输入电压为60V, 是否可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin

    此设备属于WV,我可以关闭此帖子吗?

    谢谢。

    巴西

    Ruby