This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.274万B:TPS8.274万B

Guru**** 2813085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103666/tps82740b-tps82740b

部件号:TPS8.274万B

我打算从由TPS8.274万B供电的MPU控制VSEL3。 我没有任何上拉。 更换电池后启动(每10年启动一次)将使VSEL处于浮动状态,直到程序启动。 这是否可以接受。 我已将VSEL1和VSEL2连接到GND。 MPU接受1.8至3V的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    这可能是好的。 由于VSEL1和VSEL2接地, 如果设备将浮动VSEL3解释为高电压,则最大输出电压将为3V。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为何要把它解释为高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    设备可以将浮动VSEL3解释为高或低。 低电压将导致2.6V的低输出,而高电压将导致3V的高输出。

    此致,

    瓦伦