This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF1.6821万:关于General Acquire Command

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103506/buf16821-about-general-acquire-command

部件号:BUF1.6821万

关于常规获取命令

您好,

我想问你们关于BUF1.6821万的一般获取命令。

这是对所有信道都可以使用此命令操作(非易失性存储器值在DAC寄存器和输出中设置)的认识。
但是,需要设置一个DAC / VCOM指针地址。

例如,如果为OUT1设置"0万",它是否会从OUT1递增到OUT16?

此外,在发送命令后,是否可以识别每个通道的实际电压输出定时大约为750us?
(从该值反映在所有DAC / VCOM寄存器中到每个通道输出电压的时间)

另外,是否有用于设置General Acquire Command的示例代码?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,使用常规Acquire命令,所有DAC/VCOM寄存器都将使用EEPROM中最后存储的值进行更新,这是正确的。 只需要 寻址一个DAC/VCOM寄存器,但对于此命令,位D7-D6需要为10。

    发送命令后,典型的输出计时为750us (+/-80us)。

    我们没有任何示例代码,但数据表第11页提供了实现此目的的简单步骤。

    我希望这能澄清你的问题。

    此致,

    辽卡