This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1094万:超奇怪现象

Guru**** 2529350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103413/tps61094-super-strange-phenomenon

部件号:TPS6.1094万
主题中讨论的其他部件: TPS6.1099万

您好,

我使用TPS6.1094万作为升压电源来提供3.3V电压。

我注意到输出电压不稳定:3.3V,高达4,4.5甚至5V。

经过很长一段路之后,我发现输出电压增量与直接光相关(不是热量!!)  组件暴露在的环境中。

在随附的视频中,您可以看到螺丝刀的阴影落在TPS6.1094万上,以及它如何影响输出电压。

我可以用手电筒在实验室里重现这种现象。

https://photos.app.goo.gl/P924ZJy1PdCSy85S9

有什么想法吗??

谢谢!

Amatzya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Amatzya,

    感谢您联系E2E。 您能否分享您应用的详细 信息,例如输入电压范围,输出电压,支持电压和负载电流? 您能否分享要 分析的原理图?  

    TPS6.1094万输出电压不会因 直射光而改变。 它的输入/输出可能会被指示灯改变。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    感谢您的回复,

    输入电压= 2.6至3V (电源:2节D规格碱性电池)。  
    输出电流:7uA至70mA

    在所有这些测量过程中,输入电压均保持稳定。

    我知道光不应该改变任何东西,而是我测量的,很容易再现。

    我以前从未见过这样的现象(1999年开始我的职业生涯)
    板上没有光学传感器或光电二极管。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Amatzya,

    您使用的是TPS6.1094万或TPS6.1099万的哪种器件?  

    如果是TPS6.1099万,我记得一个问题,您可以在下面的E2E威胁中找到。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/75.6614万/tps61099-fixed-boost-converter-3-6v-generating-well-above-its-desired-value-5-6v</s>6.1099万

     您能否测量输入电压,开关电压和输出电压波形 以进行检查?  如果VIN在输入UVLO电压以下振荡,并且系统中没有负载,则可能会触发此行为。

    此致,

    Eric Yue