This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:关于输入(1引脚)的实际值

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103835/tps2553d-about-actual-value-of-in-1pin

部件号:TPS2553D

大家好,

 

我了解,输入(1引脚)的绝对最大额定值介于-0.3V至7V之间。

但是,我想知道输入(1引脚)断开时的电压水平(实际值)。

如果您有任何信息,请告知我们。

 

*无需保证此规范。

 我认为它是一个参考值。

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没有此设备的数据。 根据我的经验,应该在10伏以上。 您可以通过增加输入电压进行测试,直至泄漏电流跳转。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为已解决,请帮助单击'Issue is resolved button'(问题已解决按钮)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziv-San,

    感谢您提供信息和意见。

    此致,

    隐藏