This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:VIN 12V,输出电压54V/1A的工作台设计

Guru**** 2517740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP9446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099274/lm5022-vin-12v-vout-54v-1a-webench-design

部件号:LM5022
主题中讨论的其他部件: PMP9446

您好,

我使用LM5022工作台工具,设置类型回扫,输入 输入Vin 12V,输出V54V/1A,但始终显示以下消息。

LM5022是否不支持Vin12V?

无法创建设计!

您的首选设备无法使用您选择的输入。

请更改输入或选择其他设备。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    感谢您通过e2e联系我们。

    这里的"输入"一词可能有点误导。

    它不是指输入电压。 它是指您输入的参数组合(您对工具的输入)。

      该工具 不接受参数组合的原因是反向设计的输出功率硬限制为50W。

    在50瓦以上时,变压器的损耗被视为过高。

    实际上,它也可以使用54W功率,但变压器可能变得笨重且昂贵。

    因此,如果不需要隔离,则应首选其他拓扑。

    当我输入0.92A @ 54V时,总输出功率为49.73W,您将获得设计。

    当我尝试将其增加到0.93A时,它告诉我已超过最大输出功率。

    顺便说一下,我们有一个参考设计,它将接近您的要求。 但输出电流额定电流为0.75A。

    请参阅此处:

    https://www.ti.com/tool/PMP9446#overview

    此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    PMP9446参考设计的输出为54V/0.75A

    由于Coilcraft反向变压器NA6264-AL为48W (48V/1A),PMP9446参考设计的输出是否可以增加到54V/0.88A

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    设计系统时不能留有任何剩余空间(对于任何组件)。

    所以,如果你需要接近1A,我建议使用另一个变压器。

    此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    明白了,让我与我的客户核实一下。谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    您是否知道有 PMP9446 EVB可以从TI网站购买?

    或者,您手头上有此EVM板可以帮助我们测试54V/0.88A条件?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    很抱歉,正如您在我们的网站上看到的:
    完全组装的主板仅用于测试和性能验证,不可销售。

    Gerber文件,BOM,原理图等均免费提供,因此客户可以轻松获得主板相位。

    此致,  
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    我们可以关闭此线程吗?

    谢谢!

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    当然,感谢您的支持。

    Jeff